This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50:为什么 bqsudio 无法连接到器件?

Guru**** 2867100 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427628/bq41z50-why-bqsudio-can-not-connect-to-the-device

器件型号:BQ41Z50
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

bqstudio 版本:1.3.127

芯片:PBQ41Z50型

为什么 bqstudio 无法连接到器件? (器件未处于 SHUTDOWN 模式)

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请导航至"Advanced Comm"选项卡、并从0x0D 读取。 如果返回值大于100、则器件处于 ROM 模式。 如果是在 ROM 中、请导航到"Firmware"选项卡、并从 TI.com 使用固件刷写器件。 请参阅用户指南手册。  https://www.ti.com/lit/ug/sluud32/sluud32.pdf



    如果无法通信、器件可能处于关闭状态。 请按 WAKE 按钮唤醒测量仪表。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、该芯片没有固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的通知。 请按照用户指南刷写该器件。