This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:IC SMD BATTCHARGER BQ25616J QFN24/MPN:BQ25616JRTWR/T 在使用过程中在几小时后变热

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426492/bq25616-ic-smd-battcharger-bq25616j-qfn24-mpn-bq25616jrtwr-t-heated-up-during-use-after-few-hours

器件型号:BQ25616

工具与软件:

IC 正常启动,在使用几个小时后, IC 加热,直到摧毁的时刻。 (同时在医疗设备上使用的第二场故障)

ABA 测试给出了明显较少的损坏、使用新的 IC no malefunction occurres 重新启动电路板。

IC SMD BATTCHARGER BQ25616J QFN24/MPN:BQ25616JRTWR/T

从我们的角度来看、TI 有必要分析此 IC、以便清楚地查看此 IC 的受影响区域。  

未检测到任何失败的 X 射线分析  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请发送原理图和布局、以便我们分析是否存在问题。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它看起来不像1uF 去耦电容器在 VBUS 上、而是1nF。 其他地方有一些电容器、但它们之间用100欧姆隔开。 请添加所需的电容器。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    非常感谢您的反馈、我们将根据您的建议检查我们电路的情况和性能。 我会随时向您通报结果。

    非常感谢高级  

    此致  

    Andi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好、您知道并联电容器10µF 和1nF (请参阅红色标记)有哪些适合您的专业知识?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请发送完整版式吗?

    请更详细地说明故障和 ABA 交换结果。 受影响的电路板是否使用了新装置?  发生了多少次失败? 错误的 IC 是否在良好的电路板上工作?

    系统负载是多少、施加的输入是多少、电池电压是多少等?  

    此致、

    Mike Emanuel