This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:为并联电池充电

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426208/bq25616-charging-parallel-cells

器件型号:BQ25616

工具与软件:

尊敬的支持团队:

BQ25616是否支持为1S2P 或1S3P 电池充电等操作?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这实际上取决于电池的容量以及一个充电器是否有足够的充电电流为所有电池供电。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:
    感谢您的答复。

    一个 BQ25616器件可以处理的总容量是多少?

    3并联使用时、充电电流被划分为1/3、是否正好是1/3取决于电池、因此无法控制?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    假设输入足够、器件可充电至高达3A、并且只能从开关节点总共提供3.2A 的电流。 如果电池的电压相等、那么每节电池大约为1A。 同样、1个充电器输出的总充电电流为3A。

    我们不提供用于控制流入每个电池的电流大小的方法。 谨慎连接和平衡路径中的阻抗可能有助于实现这一目标。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:
    感谢您的答复。

    除 BQ25616之外、是否有任何其他支持多节电池并联充电的 IC?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果电芯阻抗或者 Mike 提到每个电芯电源路径的串联电阻不相同、则在充电停止时、每个电芯都将存在轻微的不平衡。 无论您选择何种充电器、这都是相同的、因为它是系统级行为。

    改善这种行为的充电器侧的一些步骤是降低收尾电流、因此 IV 效应对并联充电的影响极小。 否则、系统级阻抗匹配会很有用、而匹配容量和阻抗非常相似的电池单元能够减少充电期间的任何不平衡。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:
    感谢您的答复。

    我了解到没有完全支持多节电池并联充电的 IC。

    当然、是否有控制收尾电流的方法?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    在恒定电压模式下、调节电压、而不是电流

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:
    感谢您的答复。

    似乎也没有任何方法来控制收尾电流。
    除了一节电池使用一个充电 IC 之外、还有其他方法吗?

    TI 是否有像 MAX17332这样的任何具有并行控制的器件?
    www.analogue.com/.../max17332.html

    我看到了下面的主题、但我不知道它是否支持并联充电。
    e2e.ti.com/.../bq25186-max17332-replacement-recommendations

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice-K、

    这就是锂离子充电器 CC-CV 充电的工作方式。 首先、调节电流、直到达到电池电压、然后调节电池电压、直到终止。 CV 阶段或收尾阶段不控制充电电流。 收尾电流峰值将取决于编程的充电电流。

    正如 Wyatt 所说、所有电池都可以使用一个充电器、但对于每个电池的同等电荷、需要仔细进行阻抗平衡。

     MAX17332不以所需的方式提供并联充电。 它为每个电池组使用两个独立的电池充电器。 请见这里的应用说明: https://www.analogue.com/en/resources/technical-articles/parallel-battery-charging-with-usb-c-enhances-consumer-experience.html。 它还具有不同的功能、例如监测计、保护器和充电器。

    此致、

    Mike Emanuel