请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25983 工具与软件:
您好!
我正在使用 TPS25983进行设计、我很想模拟芯片的行为、但我们正在研究具有断路器功能的 TSP259830O 型号、并且网站上只有适用于 TSP259840L 型号的 SPICE 模型。 是否有可用的替代型号?
谢谢 !
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Colt:
我们似乎没有用于断路器型号的 SPICE 模型。 您是否能够使用 TPS259827O 模型进行 SPICE 建模。
TPS25983O 和 TPS259827O 器件属于同一系列、它们的行为非常相似(电流和电压功能存在一些差异、但大多数保护功能的行为都类似。 它们是 P2P、具有不同的一个 LDSTART 引脚。 您可以将该引脚短接至 GND)。
此致、
Arush