This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:另一个紧凑型 PD 控制器 IC 是否支持 bq25792以实现更高功率运行?

Guru**** 2813185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730EVM, TPS25730, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427403/bq25792-do-another-compact-pd-controller-ic-will-support-bq25792-for-higher-wattage-operation

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: TPS25751、TPS25730、TPS25730EVM

工具与软件:

您好、
我正在使用 bq25792我已 成功完成了在8.4V @ 1.5A 充电电流和15W 输入 (5V @ 3A)条件下的测试。 现在我要寻找输入9V 1.5A / 12V 1.5A、Jeff f 建议我为此使用 PD 控制器、但他建议的 IC 为  TPS25751不幸的是、我的 PCB 空间不足、我需要使用非常紧凑的 IC、其8引脚封装 TI 的任何 IC 与 CH224K USB PD 相似 、具有更少的元件数量和小型封装。 或者我可以使用 CH224K 它将支持正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:  

    遗憾的是、我们没有这样的器件/封装、但是它看起来8引脚封装大约为3mm x 3mm。 TPS25751采用4mmx4mm 封装、并且由于 TPS25751能够控制 BQ25792、因此您可能会移除将负责此控制的 MCU。 这对您有用吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以将 TPS25751用作独立 PD 控制器吗?不想将 i2c 通信连接为简单的 PD 控制器吗? 如果您有参考资料、请推荐。  如果我可以使用 CH224K、也请回复我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您只需要一个简单的受电 PD 控制器、那么 TPS25730将是一个出色的器件。 这是一个可通过电阻器配置的器件、在连接电源适配器时自动协商 PD 合约。 您无需开发适用于 TPS25730的固件。 您可以使用此设备代替 CH224K、而无需更改系统中的任何固件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生、我真的想使用 ti ic、但我可以看到它的元件数远远超过了  CH224K。 为了进行测试、我将使用 CH224K IC 进行生产、我可能会考虑将其用于 TPS25730 IC。 根据您的回答、我得到了 CH224K IC 将工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gaurav:  

    TPS25730所需的唯一外部组件是电阻器和电容器、 CH224K 也需要这些组件。 看一下 TPS25730EVM、解决方案尺寸会以白色框突出显示。 强调了 TPS25730只需要无源组件