This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:I2C 规格

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427534/bq25618-i2c-specification

器件型号:BQ25618

工具与软件:

您好!

客户询问了以下 BQ25618 I2C 问题。

1) 1)在3V 上拉电源轨上的 SCL、SDA 阈值电压

您能否告诉我们、SCL、如果3.0V、则 SDA 阈值将像不同的上拉电压轨一样发生更改。 虽然看起来大致相同。

2) SCL、SDA 时序

您能否告诉我们 SCL、SDA 时序要求。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请查看我的以下评论。  

    1) 1)可以为 SCL 和 SDA 使用更高的电压上拉电源轨、例如3V。 逻辑高电压和低电压阈值将保持不变。  

    2) 2)有关必要的时序要求、请参阅官方 I2C 规范(可在线找到)。 表11列出了相关的时序要求。 BQ25618与高达400kHz 的 SCL 时钟频率兼容。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的帮助。 以下是客户反馈。

    1)谢谢。 此帖子已关闭。

    2) 2)您能否分享如下所示的规格。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我们在电池充电器 IC 数据表中并未列出 I2C 相关的时序规格。 客户只需确保其系统满足官方 I2C 规范中列出的要求。  

    我喜欢这里的规格: https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf。正如我在上一次答复中提到的那样、相关的时序规格列于第44页的表11中。  

    此致、

    Garrett