This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:查询如何使用 LM3880进行具有多路输出的电源定序

Guru**** 2767085 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428002/lm3880-query-about-using-lm3880-for-power-sequencing-with-multiple-outputs

器件型号:LM3880

工具与软件:

我正在开发一个项目、需要按特定顺序为13个不同的 LDO 加电。 我计划使用 LM3880 电源定序、但我有几个问题:

  1. 输出标志 :我知道 LM3880有三个标志输出(FLAG 1、FLAG 2、FLAG 3)。 鉴于我要求按顺序启用13个 LDO、我如何有效地利用这些标志? 是否可以级联多个 LM3880以实现更多标志、或者是否有更好的方法?

  2. 驱动多个使能引脚 :我需要向9个 LDO 提供相同的使能信号。 可以对 LM3880的输出标志进行缓冲以实现这一点吗? 如果是、建议使用什么缓冲器 IC 来同时驱动多个 LDO 使能引脚?

  3. 关于标志排序的建议 :给定我的上电顺序(1.8V→2.5V→1.2V→3.3V→所有其他),配置 LM3880和任何附加组件以确保正确的排序和启用信令的最佳方法是什么?

非常感谢您提供任何见解或建议!