This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122EVM-1PH:Altium 设计文件请求

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122EVM-1PH, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427764/lm5122evm-1ph-request-for-altium-design-files

器件型号:LM5122EVM-1PH
主题中讨论的其他器件: LM5122

工具与软件:

请申请 LM5122EVM-1PH 的 Altium 设计文件、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cynthia:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    EVM 用户指南展示了电路板布局布线的所有层数据。
    https://www.ti.com/lit/ug/snvu197/snvu197.pdf
    如果 Altium 设计文件在产品页面上不可用,则不向公众开放,我们只能根据保密协议提供此类数据,或者在最坏的情况下根本无法提供此类数据。

    您能否详细说明您的项目需要 Altium 文件的原因?

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:  

    感谢您的及时响应。  

    我想将 LM5122电路(与 LM5122EVM-1PH 类似的配置、但具有更高的输入和输出电压和电流)与另一个设计的电容器组充电电路集成、这将在 Altium 中完成。 我希望使用 EVM 板的 Altium 设计文件、以便节省设计 PCB 布局的时间、并保持测试等的便利性 此外、我已经购买 EVM 板并对其功能进行了验证、我希望配置类似的 LM5122升压转换器具有与 EVM 板相同(或至少相似)的性能。  

    此致、  

    Cynthia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Cynthia:

    感谢您的答复、请您在明天之前收到我们的专家的答复。

    此致

    Yezi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cynthia:

    很抱歉耽误您的时间、感谢您提供更多详细信息。
    我收到了内部反馈、可以分享哪些数据以及在我们的存档中从何处找到这些数据。

    如果要 将这些文件转发给您、 您可以通过 e2e 向我发送私人消息吗?

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yezi:  

    感谢您的答复。  

    此致、  

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:  

    这是完全好的,不用担心。  

    只需给您留言。  

    此致、  

    Cynthia