This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1411958/tps25983-reverse-polarity-protection
工具与软件:
你(们)好 TPS25983支持反极性保护?
您好!
欢迎来到 E2E。
否、TPS25983没有反极性保护、但您可以通过添加一个二极管来实现。
这是另一个数据表中的示例、但该器件也应该可以采用类似的方法。
此致、 Arush
您还可以分享您的要求、或许我可以推荐替代器件型号。
您好 Arush 感谢您的支持
我们需要 满足以下要求
1)极性保护 2) 2)浪涌限制器 3) 3) OVP 4) OCP
工作旋转变压器电源12至24V 输入电流高达15A
BR 保罗
尊敬的 Paolo:
遗憾的是、我们没有任何能够支持15A 电流且具有反极性保护功能的电子保险丝。 我认为带有信号二极管的此器件(TPS25983)是最佳解决方案。
您好 Arush 非常感谢 我可以问您能否提供 TPS25983的报价吗? 数量大约为2万年
我不是来自营销团队、因此我不能为您提供任何价格。 您是否有 TI 销售部门的任何人与您进行联系?
请接受我朋友的请求。
您好 Arush 我理解, 非常感谢您的支持 此致 保罗
您好 Arush 我可以要求您澄清一下如何实现反极性保护吗?
在此实施方案中、 是否必须安装外部 MOSFET 以实现反向电流阻断?
我想您对反向电流阻断和反极性保护感到困惑。
RPP 是指您以相反的顺序插入 VIN 和 GND。
当 Vout 大于 Vin 且电流可以从 OUT 流向 IN 时。
上述实现方案用于通过 TPS25983启用 RPP。
如果您需要使用该器件的 RCB、则必须将外部 BFET 与该器件一起使用。