This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595:外露焊盘

Guru**** 2510735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420449/tps2595-the-exposed-pad

器件型号:TPS2595

工具与软件:

大家好!


我有一个关于 TPS259533的问题。

焊盘是否在内部连接到 GND?
名称是 GND、但当我检查 IC 上 GND 端子和焊盘之间的导通性时、发现该端子未连接。
请回复以确认。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    是的、应在内部短接。 它们之间是否存在一些阻抗?

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-San:

    感谢您的答复。


    客户报告焊盘和 GND 之间的电阻约为1.1MΩ Ω 至1.6MΩ Ω。
    似乎几乎没有连接、那么正常电阻是多少?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    我必须在实验中对此进行检查。 我将尝试通过 EOD 来与您联系。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-San:

    我在等你的答复。
    谢谢你。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    我已经(在工作台上和与团队一起)验证了这一点。 是的、GND 引脚和散热焊盘之间应存在一定的阻抗。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush-San:


    感谢您的检查。

    阻抗值是多少?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ishiwata San、

    在工作台上、我还看到了非常高范围内的电阻(MOhms 阶数)。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush San:


    感谢您的答复。

    我知道电阻几乎是绝缘的。

    我不能说焊盘和 GND 已连接。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    是的、我现在也感觉相同、但仍建议将散热焊盘连接到 GND。 散热焊盘具有其他优势、例如散热性能更好、板级可靠性更好。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush San:


    感谢您的答复。

    如果未连接散热焊盘、是否存在除散热之外的任何可能问题?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata-san:

    因此、不会出现电气问题。 您会获得稍差的热性能、板级可靠性可能会降低。  

    此致、
    Arush