This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628503-Q1:[Bosch]效率问题

Guru**** 2510125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS628503-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428184/tps628503-q1-bosch-efficacy-question

器件型号:TPS628503-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我的客户 Bosch 有一个关于 J6E 项目中的 TPS628503-Q1的问题。  

在测试过程中、他们发现效率比数据表中指示的略差。 您能否确认它是否合理? 您能复制这种现象吗?  

测试环境:Vin=3.3V Vout=0.8V Iout=1.6A FPWM 模式温度25℃
效率测试结果:65%

当数据表中的 Vout 为0.6V 时、1.6A 的输出电流对应于大约77%的效率、

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们是否使用 EVM 进行测量?

    此致、

    进纸器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    他们在使用自己的电路板。 我还申请了 EVM 进行测量、但 EVM 正在进行中。 如果您能分享一些评论、将会很有帮助。 谢谢!

    此致、

    Mingkang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这种情况下、我预计效率值 与 d/s 相比会存在差异

    主要热源是 IC 和电感器。 PCB 布局在 通过 IC 散发这些热量方面发挥着主要作用 、因此会影响效率。 此外、我会选择一个较低的 DCR 电感器、以尽可能减少电感器引起的损耗。

    此外、请确保您具有可靠的测量设置。

    谢谢!

    进纸器