This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:有关 BQ25756复位条件的疑问

Guru**** 2584575 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421262/bq25756-doubts-regarding-reset-conditions-of-bq25756

器件型号:BQ25756
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

大家好、我目前使用的是 BQ25756器件、并且我观察到一些我不理解的使用 BQ25756 EVM 的行为、包括以下几种:

1.如果未插入 bq25756的输入、则器件的寄存器会发生 POR (尽管在未插入输入的情况下、我们仍然可以与 bq25756进行 I2C 通信)、但如果我们保持 bq25756的输入并拔下电池、则不会发生相同的情况。 目前、我们对维护寄存器配置的可能性感兴趣。  

2.为避免此复位、我们认为这可能与 BQ25756器件中的 REGN LDO 块相关、我们在此处看到此 REGN LGDO 可以从 VAC 或 VSRN 供电、因此我们想知道是否可以将电源从 VAC 更改为 VSRN 以避免此复位。  




3.另一个问题是在预 充电和终止被禁用的情况下,如果我们用 CC 或 CV 充电方式充电,设备会指示电池始终处于单独充电的 CV 操作模式。 这是软件错误吗?或者我们是否遗漏了某些内容?  

 



4.另一个我不明白的行为是为什么打开/关闭 EN_CHG 位会在 BQ25756寄存器中产生复位、并且如果可以避免的话。

 

  4.1它是否与充电计时器有关? 如果我们禁用充电计时器、EN_CHG 位会继续产生中的复位       注册?  

 

  4.2能否避免在 BQ25756寄存器中产生复位的 EN_CHG 位行为?

提前感谢。
Juan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    感谢您的配合。 您是否确保在执行这些测试时禁用了看门狗计时器?

    1.如果已拔下 VAC 输入、则器件不应执行 POR。 您能告诉我输入和电池电压是多少吗?

    2. IC 应该会自动执行此操作

    3、这很奇怪。 器件始终报告处于 CC 模式时的充电电流和电池电压是多少? 该器件应仅在 FB 引脚达到其设定电压时报告其处于 CV 模式。 设置 EN_PFM=0是否会改变这里的任何设置?

    4.打开/关闭 EN_CHG 不应该对寄存器进行 POR。 您是否知道在这些测试期间输入电压或电池电压是否下降?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan 您好:

     

    为了给您提供一些背景信息、我们尝试测试的行为 bq25756 (在计时器到期后)。 在观察到 BQ 在计时器到期时停止开关后、我们尝试搜索恢复其正常功能的方法。 为此、我们有以下疑问。  

     

    我们曾尝试确保禁用看门狗计时器以避免复位寄存器、但对于器件的复位条件、我们感到困惑、如果我正确理解、您说如果禁用看门狗计时器、不会发生 POR、但我在 bq25756数据表中找到以下信息:





    1.拔下 VAC 电源插头、然后 连接电池后、 产生了一个 POR。 输入电压为24伏、蓄电池电压为26伏。 拔下电池(连接输入电压源) 不会导致 POR。

    2.如果可能、您能否详细说明 IC 如何做到这一点?  

    3.我们的输入条件是24伏特,我们的电池电压为26伏特,我们没有改变 EN_PFM 位的值,我们保留了它的默认值,是否有必要修改它来看到 CV/CC 之间的变化?

    4.至少看门狗计时器,它返回到其默认值(40秒),这是在一个测试,预充电计时器已过期。 输入电压或电池电压都没有出现任何压降。  

     

    5.任何计时器的过期是否会在寄存器中引起复位?

    感谢你的评分
    Juan。





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    感谢您耐心等待。 我会在本周晚些时候给您回复。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    感谢您耐心等待。 本周对我们来说非常繁忙。

    1.只插上电池时、您能与设备通话吗? 您能否仅在插入电池的情况下测量 SRN 引脚上的电压?

    2.我认为这是一个二极管或函数。

    3.电池终止电压或充电电压是多少? 是否更改了 FB 引脚反馈电阻器?

    4.尝试将看门狗设置为禁用、然后再次读取寄存器。 有时、使用 BQStudio 会导致无法坚持写入看门狗计时器。

    5.只有看门狗定时器到期才会复位寄存器。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan 您好:

    是的、我们可以、我们没有测量 SRN 引脚上的电压、但它应该与电池电压相似吗? 我们可以在下一个测试中执行该测量。

    所以、您的意思是、如果我们没有输入电压、而是在电池电压中产生关断、那么会产生复位吗?

    是的、我们已更改了 FB 引脚反馈电阻器、我们已将该电阻器减少了10倍。 充电电压为29.4V、FB 引脚上为1.536

    4.好的,我们将尝试这一点,我将返回测试结果,但我有一个问题: 打开/关闭的序列 EN_CHG 会在预充电计时器过期后产生 POR 吗? 问题是、此序列会在我们的寄存器中产生复位、我们认为是因为它会导致 POR。  



    明白了、但是 POR 将导致寄存器复位吗? 如果是这样、哪种原因会产生 POR?

    此致
    Juan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    1、SRN 管脚的电压应该跟电池的电压一样、但我只是想确保。

    2.是的、输入端或输出端没有电压将产生重置。

    3. 29.4V 充电电压是该 EVM 的默认设置。

    4.

    打开/关闭 EN_CHG 的序列是否会在预充电计时器到期后产生 POR? [报价]

    我会努力深入研究并回复您。 这不应在寄存器中产生复位。

    5.是的、POR 将会复位寄存器。 如果 VAC<4.2或 VSRN<3V、器件可能会复位寄存器。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    1.好的,我们会回到你的 SRN 引脚测量。

    2.我们做了以下测试:  

    a)在连接电池并连接输入电压的情况下、我们针对输入电压执行了关断导通操作、此时有一个计时器到期、我们能够重新激活 MOSFET 开关操作。
     
    B) 在连接电池并连接输入电压的情况下、我们在电池中进行了关断、此时计时器已过期、无法重新激活 MOSFET 开关。

    您能解释一下这种行为吗?

    是的、我们具有相同的充电电压值、但当我们实际上处于 CC 充电模式时、仍然获得 CV。 这是 IC 误差吗?  

    4. MOSFET 开关中的复位可以在看门狗中产生复位?  

    5.两个问题的答案
     
    a)当计时器到期且转换器停止开关并重新激活开关时、这是 POR 吗?  

    b)当计时器到期且转换器停止开关时、我们可以通过哪种方式重新激活开关?  

    感谢你的评分
    Juan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    感谢您耐心等待。

    在连接电池并连接输入电压的情况下、我们在电池中进行了关断、在这种情况下、计时器已过期、无法重新激活 MOSFET 开关。

    您能告诉我当您无法重新开始切换时状态寄存器的内容吗?

    [报价 userid="614217" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421262/bq25756-doubts-regarding-reset-conditions-of-bq25756/5468094 #5468094"] 3.是的、我们具有相同的充电电压值、但当我们实际处于 CC 充电模式时、仍然获得 CV。 这是 IC 误差吗?  [报价]

    我认为这不是 IC 误差。 确保在充电终止电流小于2A 时将 EN_PFM 设置为0。

    4. MOSFET 开关中的复位是否会在看门狗中产生复位?  [报价]

    这不应复位看门狗。

    )计时器过期且转换器已停止开关并重新激活开关时、这是 POR 吗?  [报价]

    这不是 POR。

    )当计时器过期且转换器已停止切换时、我们可以通过哪种方式重新激活切换?  [报价]

    当看门狗计时器到期时、所有寄存器都会复位。 EN_CHG 寄存器复位回 EN_CHG=1、因此这不应停止开关。 您是否对 EVM 进行了任何硬件/跳线更改?

    在您的测试中、这里使用的输入电源和 VBAT 负载是多少?

    此致、
    埃森·加洛韦

    [/quote]
    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!

    1b)确定一旦我们能够重新进行这些测试、我就会向您发送状态寄存器信息。

    3)好的理解

    4) 4)好的、我们将重新进行此测试。

    5B)我们尚未对 EVM 进行任何修改,在所有情况下,当一个定时器过期时,转换器停止开关(例如,我们在超过2小时的时间内维持转换器的预充电时,强制计时器过期)(这是正常的行为吗? 任何计时器到期是否会导致开关停止?  

    输入电源为28伏、VBAT 为28伏。

    感谢你的评分
    Juan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Juan。

    对于问题5、如果可能、您能告诉我复位前后的状态和标志寄存器显示是什么吗?

    您是将 CV 负载用于 VBAT 还是实际电池?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!  

    对于问题5、我无法告诉您寄存器的值、这是为了告诉您我们应该进行新的测试。

    我们使用 CV 负载。  

    此致。
    Juan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Juan:

    谢谢您让我知道。

    让我知道可以从寄存器中找到什么内容。

    对于 VBAT 上的 CV 负载、当 VAC 移除时、VBAT 上的电压是否下降并复位寄存器?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ethan。  
    很好、是的、VBAT 上的电压没有下降。
    我会尽快告诉你其他的事情。
    此致。
    Juan