This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:TPS53319模块在环境温度上升到高达43~50摄氏度时关断

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428735/tps53319-tps53319-module-shut-down-when-the-environment-temp-rise-up-to-43-50-degree-c

器件型号:TPS53319

工具与软件:

Dears、  

我的主要客户 基于 TPS53319制造了他们自己的电源模块并将其用于服务器主板中。

主板中采用了6个 TPS53319模块。 客户测试了4个 PCBA、发现当环境温度上升至43~50°C 时所有 PCBA 都将关断、并且所有这些问题都由 TPS53319模块引起、该模块位于具有最坏热耗散条件(VIN=12V、VOUT = 5V、平均 Iout 约为0.8A)的同一位置、所有其他模块都可能正常工作。 问题似乎是由热保护引起的根据现象(可能在环境温度下降时恢复)、我已要求他们进行不少测试、如所附摘要中所示、我们排除了 OVP、UVP、OCP、UVLO、反馈信号的问题(TPS53319器件已在2023的第50周内从 TI 出厂)… 但仍然无法找到根本原因、您能否帮我们看看并分享建议?

 

非常感谢!