请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53319 工具与软件:
Dears、
我的主要客户 基于 TPS53319制造了他们自己的电源模块并将其用于服务器主板中。
主板中采用了6个 TPS53319模块。 客户测试了4个 PCBA、发现当环境温度上升至43~50°C 时所有 PCBA 都将关断、并且所有这些问题都由 TPS53319模块引起、该模块位于具有最坏热耗散条件(VIN=12V、VOUT = 5V、平均 Iout 约为0.8A)的同一位置、所有其他模块都可能正常工作。 问题似乎是由热保护引起的根据现象(可能在环境温度下降时恢复)、我已要求他们进行不少测试、如所附摘要中所示、我们排除了 OVP、UVP、OCP、UVLO、反馈信号的问题(TPS53319器件已在2023的第50周内从 TI 出厂)… 但仍然无法找到根本原因、您能否帮我们看看并分享建议?
非常感谢!