This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:LM5158

Guru**** 2578935 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428045/lm5158-lm5158

器件型号:LM5158

工具与软件:

我正在考虑使用 LM5158实现60V 和-60V 双输出轨的隔离型反激式转换器。 我将使用 TI 提供的快速入门计算器、但很难选择 Lm。 您是否可以推荐网络上随时可用的任何产品?
我将使用它作为运算放大器的正电源、并且我需要100V、1.5A 作为输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    感谢您的咨询。

    您的设计的输入电压范围是多少?

     输出电压是多少? Vout =+-60V 或100V? 我不清楚上面的文字。 总输出电位功率是多少?

    我建议将功率级设计器与快速入门计算器并联使用: https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、混淆、我正在寻找用于运算放大器电源的±60V 直流/直流。
    输入为12Vdc 电源、要使用的电流最大为1.5A
    我尝试过使用以下计算器和设计器工具。 有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    下面是一些问题:

    - 2200kHz 是一个反激的方式到高. 我建议此应用的频率约为200kHz。

    -最大 内部开关的电流仅为3.26A。 这是不够的。 (可以在功率级设计器中单击 FET 时看到此结果)

    -你需要一个反激式变压器,而不是一个标准的耦合电感器,因为反激需要一个气隙。 还需要2个输出绕组来实现正负电源轨。

    此致

    Moritz