This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:电源路径开关性能

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1425760/bq25750-power-paths-switching-performance

器件型号:BQ25750

工具与软件:

您好!  

根据产品说明书、 BQ25750应能够自动切换电源路径。 因此、如果 VAC 低于设定阈值、电池应自动连接到 VSYS (ACFET 关断、BATFET 导通)。  同样、如果 VAC 超过给定阈值、 则 ACFET 应导通、而 BATFET 应关断、以将 VAC 引导至 VSYS、同时也为电池充电。  在这方面、是否有任何数据表明这次切换的性能? 更具体地说、在关闭 ACFET 和开启 BATFET 之间是否存在任何延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    感谢您耐心等待。 我将在本周晚些时候再解答大家的这一问题。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    只是一个快速的头脑,我将在下周早些时候与你有关这件事. 感谢您耐心等待。 这周我已经被淹没了。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    插入 VAC 后、ACFET 大约需要2.6ms 时间才能导通。 当移除 VAC 时、BATFET 大约需要1ms 的时间才能导通。 这可以回答您的问题吗?

    此外、我们还有一个 常见问题解答页面、其中介绍了电源路径切换。 另外、您应该知道自动反向模式通常具有更快的激活时间、约为50us。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:  

    感谢您的答复。 这部分解决了我的问题、但我还有其他问题:

    1.电源路径开关方法是什么? 是否先断后 合、即如果插入了 VAC、BATFET 是否会关断、ACFET 是否会导通? 如果是、是否存在任何死区时间周期? 我可以检查任何波形吗?

    充电电流限制为3A 时、我的系统电流可高达20A。 阅读您发送的常见问题解答链接后、我假设我必须在 SYS 和 SRN 之间连接 BATFET (从而禁用 BATFET 保护)并短接交流检测电阻(从而禁用 ACFET 保护)。 我说这是不可避免的,在我的情况下,我是对的吗?

    3.在我的应用中、VAC 也可以是4节电池、因此 VBAT 和 VAC 都可以达到10V 到16.8V 的范围。 这是否会产生任何问题(例如、如果 VAC 低于 VBAT)? 考虑到常见问题解答中显示的表格、情况不应该是这样、需要确认。

    注意:我无法使用自动反向模式的原因有两个:1)我的系统在理想情况下不包含 MCU、因此我无法启用自动反向模式;2)如上所述、SYS 电流可能高达20A、因此需要设计充电器以在反向模式下处理20A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    感谢您让我了解该系统。

    1.电源路径先断后合、防止从 VAC 击穿到 VBAT。 死区时间与150µs 有关。

    2.是的、在您的情况下需要执行此操作、以便在电源路径切换时允许20A 的系统负载电流。

    3.不,这不应该是一个问题的充电器。

    如果您有任何其他相关问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、您好!  

    感谢您的快速回复。 这解决了我迄今所面临的问题。

    此致