This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV803:建议用于双电源运算放大器电源轨保护 IC

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2661, TPS37, TPS3760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414996/tlv803-suggestion-for-dual-supply-opamp-power-rail-protection-ic

器件型号:TLV803
主题中讨论的其他器件:TPS37TPS3760、TPS2661

工具与软件:

你(们)好

建议使用一个可以为双电源运算放大器提供+-5V 保护的 IC。 IC 应能够执行以下功能。

1.运算放大器正负电源轨的 UV 和 OV 监控(工作电压+-5V )

2.如果其中一个电源不在编程的窗口内、则两个运算放大器轨电压应该悬空或为零。 例如、如果正电源轨窗口是+4.5V 至+5.5V、而 负 电源轨窗口是-4.5V 至-5.5V、那么如果其中任何一个超过此窗口、则应防止两个电源耦合到运算放大器。

3.首选两个电源轨上的短路保护。

请针对相同情况建议一个 IC 以及基准电路。

提前感谢。

此致

比文  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bivin:

    5V 是您的 GND 基准还是为+和-轨配备了公共 GND?

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jesse

    -5V 的电压和负5V 电压都使用一个公共 GND。

    此致

    比文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bivin:

    很抱歉耽误你的时间。 我们没有一个器件可以同时对+和-电压轨进行窗口监控。 TPS37是我们能够提供的出色器件、 https://www.ti.com/product/TPS37

    该器件可进行单轨窗口监控、过压和欠压。 可以将-5V 设置为 GND 基准、将+5V 设置为 VDD、并将10.5V 的过压阈值和欠压阈值设置为9.5V。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jesse

    建议器件仅监控电压轨、但没有 FET 控制。  

    建议可以使用的器件

    1.运算放大器正负电源轨的 UV 和 OV 监控(工作电压+-5V )

    2.如果其中一个电源不在编程的窗口内、则两个运算放大器轨电压应该悬空或为零。 例如、如果正电源轨窗口是+4.5V 至+5.5V、而 负 电源轨窗口是-4.5V 至-5.5V、那么如果其中任何一个超过此窗口、则应防止两个电源耦合到运算放大器。

    3.首选两个电源轨上的短路保护。

    您能否共享"-5V 可设置为 GND 基准、+5V 可设置为 VDD、并将10.5V 的过压阈值设置为9.5V"的应用电路。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bivin:

    让我对 EVM 进行一些基准测试、并提供设计方案和数据。 我将 在24小时内为您提供更新。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jesse

    任何有关测试和设计的更新。

    此致

    比文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的团队会尽快回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bivin:

    很抱歉耽误您的时间、当两个轨都偏离阈值时、初始设计方案出现问题。

    下面的应用手册提供了我们目前可以提供的最佳解决方案、但您可以使用同一系列中的 TPS37、而不是使用单通道 TPS3760。

    https://www.ti.com/lit/an/snvaa62/snvaa62.pdf?ts = 1727903480123&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS37

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    要求适用于电路(热插拔控制器或理想二极管...) 这将监控两个电源轨的窗口、并确保当其中任何一个电源轨无法满足相应的标准时电压不会耦合。

    上述解决方案可监控电压并为电源稳压器生成使能/关断信号。 这不能满足电路所需的功能。

    建议相同的替代器件和应用手册。

    此致

    比文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的团队会尽快回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    查询是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bivin:

    我将本线程重新分配给我们姊妹产品系列、以获得热插拔和理想二极管方面的最佳建议。

    感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bivin:

    您能说明一下您的系统要求(额定 VIN 和负载电流)以便我们提供建议吗?

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    额定电压为:+5V 和+5V

    负载电流:每个2A

    如果其中一个电压不在编程窗口内、则两个电源轨电压都应该悬空或为零。 例如、如果正电源轨窗口是+4.5V 至+5.5V、而 负 电源轨窗口是-4.5V 至-5.5V、那么如果其中任何一个超过该窗口、则应防止两个电源耦合到负载。

    此致

    比文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bivin:

    您需要一个单一的解决方案来保护正负轨?

    让我检查一下、稍后再回来查看这一点。

    谢谢你

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amrit

    是的、我们更倾向于针对同一元件使用一个解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bivin:

    遗憾的是、我们没有2A 电流范围的解决方案。

    TPS2661可以保护正负电源轨、但25mA 的电流能力可保护传感器。

    谢谢

    Amrit   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @

    你能建议一个解决方案吗?

    此致

    比文