This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:原理图审阅

Guru**** 2538590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428690/lm7310-schematic-review

器件型号:LM7310

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我正在尝试在 PSpice for TI 中对 LM73100RPWR 进行仿真。 我已将 UV (欠压)设计为2.6V、将 OV (过压)设计为7V、但在仿真中、我没有在欠压或过压情况下观察到截止电压。 下面是我的电路。 请查看并提供您的反馈。

谢谢!

Gayathri。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gayathri:

    原理图值看起来没有问题。 UVP (下降为2.38V)和 OVP (上升为7V)。  

    你看到了什么。 您能否分享图表。

    此致、
    Arush