This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61089:升压转换效率

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428591/tps61089-boost-conversion-efficiency

器件型号:TPS61089

工具与软件:

你(们)好  

电路如附件所示。 输入为5V、输出为12V。

当12V 侧的负载为0.3mA 时、输入电流为2.2mA、因此效率仅为30%。 如何对此进行优化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kung:

    从我们的 EVM 中、我为您进行了相同的测试。

    Vin=5.0096、Vout=12.15V、1.186mA 且0.3mA;

    效率为0.613、远高于0.3。

    我的开关频率约为3K、峰值电流约为1A。

    以下是一些可能的原因:

    1.电流限制太小、峰值电流受限、需要更多开关脉冲、效率降低。

    请检查开关频率、看看原因是否是这样。

    您可以将 RLIM 更改为试用。

    2.电感器的磁芯损耗较大或者 DCR 较高、导致电感损耗较大。

    您可以使用 EVM 更改电感器、以查看原因是否是这样。

    3、部件价值错误

    4.输入和输出电阻会降低效率(建议在不使用两个电阻的情况下测试 eff )

    建议与 EVM 进行比较、以了解差异。

    此致、

    Fergus