This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951EVM:输出电容器和电阻器配置

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2951EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427987/lp2951evm-output-capacitor-and-resistor-configuration

器件型号:LP2951EVM

工具与软件:

你(们)好

1.为什么输出电容器(C4~C6)和电阻器(R7)进行串联、然后并联另一个电容器(C7)、您能否解释我们为何在此处采用这种拓扑?  您可以说明 C4~C6、R7和 C7的功能吗? 谢谢。

 (LP2951EVM 输出)

2.为什么 C4~C6 (总计6.6uF)串联 R7、或者为什么它是一个小电容器串联电阻器?  我们的 客户使用一个大电容器串联电阻器、一个小电容器并联。 这是否合理?  您是否对他们使用不同配置的原因有任何了解?

  (客户原理图)

非常感谢。
  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jenny、

    1.电容器 C4-C6与电阻器 R7串联有两个原因:a)通常需要针对各种测试用例逐步添加额外的输出电容、并且添加并联的电容器会降低输出电容器的有效 ESR。 因此、为了与具有较大 ESR 的单个较大电容器进行比较、我们额外添加了一个串联电阻。 1Ω 值作为参考、客户可以添加任何 R IN 0805大小的值。 B)旧芯片的 Cout - 5Ω 范围为30mΩ ESR。 根据所选的 C4-C6、可能需要 R7来满足该范围、还可以探索必须改变 ESR 的任何特定测试用例。  

    C7是铝膜电容器、让客户能够根据需要评估这些类型的输出电容器。 请注意、这是一个评估模块、因此并非所有这些电容器都需要组装。 客户可以根据其用例/测试用例组装特定的电容器(只要满足 Cout 和 Cout 的 ESR 要求)。 某些测试用例可能也需要在这些范围之外进行评估)。 该 EVM 提供了这些选项、从而使客户可以在一个电路板上灵活地评估所有这些选项。

    2.我相信以上的答案 也适用于这个问题。 在不知道电容器 C5-C8的尺寸、类型和额定值的情况下、我无法解释为什么选择这种特定配置。 该配置是用于测试还是最终组装? 这个问题是由客户提出的、还是由您提出的?

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishaan:  
    非常感谢您的友好回答。 我想和大家分享我的一些想法、我们可以进行一些讨论。
    1、C4~C6是否用于滤波? R7用于 ESR、C7取决于具体的设计?

    2.客户配置中的参数:C5=100nF、C6=10uF、C7=10uF、C8=100nF。 (C5和 C6为 Cout、C7和 C8为 Cload)、R2=1 Ω。

    在忽略负载电容器的同时、如果 C6 (10 μ F)串联到 R2 (1 Ω)、然后并联到 C5 (100 μ F)、Cout 是否仍能满足>1 μ F 的要求?  我如何才能向客户证明环路是稳定的。 客户给了我三个原理图、以讨论环路稳定性。 谢谢

    此致、  

    Jenny Ou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. C4-C7是输出端的、因此它们不用于此特定情况下的滤波。 R7用于 ESR (如您所述)、C7也是需要添加的输出电容器。 不同类型和外形的电容器。 如需更清楚地了解该主题、请参阅此应用手册: https://www.ti.com/lit/ta / sszt654/sszt654.pdf?ts = 1729663221823&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.bing.com%252F

    2.以上提供的是电容值、而不是类型和额定值。 在不知道这些细节的情况下很难确定解决方案是否稳定。 假设等级满足 Cout 范围标准、则排列将处于 Cout 的建议范围内。 如果 LD GND 与 C7和 C8的接地端相同、则总输出电容为 C5+C6+C7+C8