This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923653:适用于250mA 且具有48V 输出(输入电压为9V)的开关模式电源设计

Guru**** 2602745 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS923652, TPS923653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428397/tps923653-switch-mode-power-supply-design-for-250ma-and-48v-output-with-9v-input-voltage

器件型号:TPS923653
Thread 中讨论的其他器件:TPS923652

工具与软件:

尊敬的 TI 论坛:

我想了解什么开关 IC 是合适的、要实现一个开关模式电源(可在9V 输入电压下提供250mA 和48V 输出)、哪种原理图的效果最好。

在这种情况下、我还想了解什么是低效率的根源、以及减少低效率的方法

谢谢!

Jakab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakab:

    您在寻找哪种类型的电源(恒流源或恒压源)?

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    这应该是恒定电流、

    谢谢!

    Jakab

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakab:

    在您的 条件下、TPS923652 / TPS923653可以工作。 以下是一个供您参考的计算工具- [常见问题解答] TPS923655 / TPS923654 / TPS923653 / TPS923652 LED 驱动器的常见问题解答列表-电源管理论坛- TI E2E 支持论坛 

    Unknown 说:
    我还想在此条件下了解什么是低效率的来源以及减少效率的方法

    开关损耗和导通损耗是导致效率低下的两个主要因素。 下面是减少这些损耗的一些方法:  

    • 为了降低开关损耗、可以降低开关频率或使用结电容较小的肖特基二极管。
    • 为了减少导通损耗、可以使用具有较小 DCR 的电感器、或者使 电源路径中的 PCB 布线更宽 、以减少布线的电阻。

    此致、

    Steven