This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC69602-Q1:TLC69602-Q1

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC69602-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428287/tlc69602-q1-tlc69602-q1

器件型号:TLC69602-Q1

工具与软件:

嗨、团队、

   我们需要应用 TLC69602-Q1的 UART/INT 功能、但该功能存在一些问题。

  工作流程:

  步骤1:设置所有寄存器(规格:FC4 = 0X003E、FC6 = 0X3C33)。

  步骤2:设置亮度级别

   步骤3:设置不同的亮度级别

   

   设置 ALL 寄存器、我发现 INT 引脚从 H 更改为 L。 LED 都正常。  

    我不确定该过程是否正确、您能否为我提供一份操作程序的副本?

   希望这是个好消息。  

   谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay:

    您是否有未使用的通道? 您是否读取 FC27寄存器? 您可以看到确切的故障。

    BR、Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gracie、á lez

       是、是由未使用的通道引起的。

       谢谢!