This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:PWR 电阻器

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427882/lm5069-pwr-resistor

器件型号:LM5069

工具与软件:

控制器具有连接到 PWR 引脚的功率限制功能。 通过调节电阻器值、可以通过调制 FET 的栅源极电压来设置导通 FET 的功率限制。 在仿真过程中、调整该电阻器似乎并未限制和调制 Pass-FET。 根据设计、我需要将电阻器设置为45k、并且期望功率限制为75W。 我将此电阻器一直调节到100欧姆、一直调节到50万欧姆、但是打开时的功率结果没有变化。 我的团队怀疑控制器在限制功率之前处理功率的速度存在时间限制。 我将添加仿真的屏幕截图以提供时基。 请提供建议。

谢谢!

Kevin Hua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请分享测试原理图。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    由于 ITAR 要求、我无法共享我正在使用的原理图。 原理图的基础知识是32V 输入、5m Ω Rsense 和45k Ω Rpwr。 我对功能方框图中所示功率限制电路的栅极控制带宽更为好奇。 我想知道功率尖峰的短高峰是否太短、无法由栅极控制器处理。

    谢谢!

    Kevin Hua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否正在动态更改 Rpwr?  

    功率限制响应时间大约为50us。

    仿真期间的负载是多少? 我们需要您的仿真文件才能运行并检查问题。

    BR、

    Rakesh