This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM83102:数据表中缺少 I2C 总线信息

Guru**** 2582045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM83102, TPSM83100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427891/tpsm83102-i2c-bus-information-missing-from-datasheet

器件型号:TPSM83102
主题中讨论的其他器件: TPSM83100

工具与软件:

TPSM83102/3的数据表包含 I2C 总线的通用信息、但没有具体情况。  评估板文档提供了有关数据表中未包含的寄存器和默认值的数据。  这不方便但易于管理、但 I2C 接口没有电气规格。  具体而言、评估板显示了连接到外部3.3V 电源的上拉电阻器、这些电阻器很可能来自您用作 I2C 编程模块的任何电源。  然而、降压/升压转换器可以在宽输入电压范围内运行、因此很难知道该总线可接受的工作电压范围是多少-这是一个定义范围?  是否取决于器件的输入电压?  具体来说、我有一个板、其中已经有电阻器、并且 I2C 总线将电阻器上拉至1.8V。  我是否可以在不进行电平转换的情况下使用它?   

另请注意、数据表目前列出的器件为 TPSM83100SIUR 和 TPSM83101SIUR、而不是 TPSM83102SIUR 和 TPSM83103SIUR、是可订购器件。  在论坛的其他地方、有人指出  TPSM83100SIUR 网页会将您链接到 TPSM83102SIUR 数据表、而 TI 的某人声称问题已解决、但问题并未解决。  因此、这些不同器件的数据(非常相似)具有一些配置管理问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Alan:

    这是通用 I2C 块内部数据、因此只需遵循标准 I2C 通信分流器的指导原则即可、在 DS 中、我们还指示 SCL 和 SDA 的可接受绝对电压。  

    1.8V 可以。

    您是否有关于 TI.com 中错误可订购器件和数据表的一些详细信息? 从我这边看、似乎所有内容都正确、如下面的屏幕截图所示。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  首先、当我查看数据表中的电气特性时、我看到使能引脚和模式引脚的电压电平、但没有看到 SCL 和 SDA。  数据表中这些信号的电压电平在哪里?

    关于可订购器件的第二个问题有点令人困惑、但我找到了它。  我查看了 TPSM8302/3启动页面提供的数据表、并且在数据表末尾找到了正确的可订购器件。  但是、如果您转到 TPSM83100的启动页面( https://www.ti.com/product/TPSM83100?keyMatch=TPSM83100&tisearch=universal_search&usecase=GPN-ALT) 、然后单击 pdf 数据表的链接、可以看到实际上是 TPSM83102/3的数据表、但在"封装选项附录"部分列出了 TPSM83100/1。 两份数据表均标记为 SLVSH12-2024年8月。  在 Mouser 网站上、他们有一份 TPSM8300/1的保存数据表、该数据表标记为 SLVSGY6A、修订日期为2023年6月。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    请参阅 DS 中第6.1节的 ABS 限制、如下所示。 由于这是一个标准 I2C 块、因此我想您可以  参考 I2C 基本指南

    我单击您订阅的网页中的数据表链接、在我这边、数据表的内容如下所示是正确的。 所以我对发生的事情感到困惑。  

    此致

    TAO