This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143-Q1:波特图测量

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427525/lm5143-q1-bode-plot-measurement

器件型号:LM5143-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM5143

工具与软件:

嗨、TI 专家

   当 LM5143用于3.3V 双相单路输出降压稳压器时、如何测试增益裕度和相位裕度。

我放置到注射点是1、2或1&2。 我不确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenjun:

    您将需要更改为使用反馈电阻分压器(而不是固定输出设置)的设置、并使用传统技术注入上部反馈电阻器的顶部。 在所示位置进行注入也会影响电流检测、因此不会提供正确的结果。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy

        感谢您的答复

    您的平均值是 使用传统技术注入上部反馈电阻器的顶部。 但在产品说明书中、可以 固定没有的输出
    外部反馈电阻、如下配置

    在这种情况下、注塑位置在哪里。 我不明白

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要安装外部反馈电阻器-波特图不会发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Timothy

          您能帮助标记我的用例的图像,以防我不明白您的意思。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、需要将电阻分压器 Rfb1和 Rfb2从 Vout 连接到 FB (对应于上表中的第三行)。 这样您就可以进行波特图测量。 使用固定输出设置(通过 FB1连接高电平或低电平进行设置)是无法实现的。

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的热情支持

    据我了解、对于两相固定输出、要对电源的稳定性进行评估。 如果我们无法测量波特图、您还有什么其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以测量波特图-您只需使用通过反馈电阻器的可调输出设置。 结果将等于您要使用的固定输出设置、因为增益仅取决于反馈电阻的比率、而不取决于实际值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也非常感谢您、Wenjun。