This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM861257:TPSM861257是否可用于 VIN=3.3V、VOUT =2.5V 条件?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM861257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427951/tpsm861257-can-tpsm861257-be-used-for-vin-3-3v-vout-2-5v-condition

器件型号:TPSM861257

工具与软件:

大家好、

我的一个客户正在为其新产品评估 TPSM861257。

它们的 VIN/ VOUT 条件如下。
VIN=
VOUT= 2.5V、
IO= 450mA

在评估中、他们发现 VOUT 在0mA 负载下为+1.96V
它们使用的器件如下所示。
Vin=10uFx3+0.1uF
COUT=10uFx5+0.1uF
RFBT= 104.7k Ω
RFBB= 33k Ω

目前、他们有以下问题。
请您给我您的答复。

问题1。
TPSM861257是否可用于  VIN=3.3V、 VOUT =2.5V 条件?

问题2:
你是否知道这是什么原因?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    请与我分享客户、EE 和产量? 您能否与我分享一下原理图、SW 波形以进一步检查此问题?

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    非常感谢您的答复。

    客户不希望在此胎纹上透露其原理图。

    您能告诉我您的电子邮件地址、因为我要将原理图发送给您吗?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuka:

    好的、我们通过电子邮件 lucia-gao@ti.com 来讨论  

    BRS

    卢西亚