请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM861257 工具与软件:
大家好、
我的一个客户正在为其新产品评估 TPSM861257。
它们的 VIN/ VOUT 条件如下。
VIN=
VOUT= 2.5V、
IO= 450mA
在评估中、他们发现 VOUT 在0mA 负载下为+1.96V
它们使用的器件如下所示。
Vin=10uFx3+0.1uF
COUT=10uFx5+0.1uF
RFBT= 104.7k Ω
RFBB= 33k Ω
目前、他们有以下问题。
请您给我您的答复。
问题1。
TPSM861257是否可用于 VIN=3.3V、 VOUT =2.5V 条件?
问题2:
你是否知道这是什么原因?
非常感谢您的答复。
此致、
和也。