This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:BQ2970

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970, TPS63900, TMP303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427562/bq2970-bq2970

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件: TPS63900TMP303

工具与软件:


您好!  


我们需要将我们的设计认证为本质安全设计。 电池将无法充电  

您能不能复查流程图、以便我们继续了解原理图?

技术

130C 操作

带3.7V 锂电池1000mA 供电
通过具有 BLE 功能的 STM 32处理器来控制
都有振动计传感器

保护功能
过压、过流和热保护 、以防止在危险环境中导致点火的过度能量放电。
保险丝或 PTC 可提供电流保护、以防止最终设计中集成的意外短路或不受控制的放电。

正在使用

0805L035YR  保险丝

BQ2970  电池保护器

TPS63900  降压/升压转换器



此致
Tarun
e2e.ti.com/.../1185.Power-Management.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarun、您好!

    对于其他器件、我建议您打开一个新主题。

    对于 BQ297x、我看到您提到它需要@ 130°C 的工作温度。 在此情况下、该器件将无法正常工作、目前我们没有任何单节电池器件可以达到这些温度。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis Hernandez Salomon、

     感谢你的评分

    CAN BQ297x 提供过压、过流和热保护 、以防止过度能量放电(可能导致危险环境中点火)。
    保险丝或 PTC 可提供电流保护、以防止最终设计中集成的意外短路或不受控制的放电。

    则功率将比降压转换器更低。

    此致
    Tarun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarun,

    此器件无法进行热保护。 所有其他都可以实现。

    不过、您可以将 BQ298x 器件系列与 TMP303搭配使用来实现温度保护。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon