This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:查询充电侧和放电侧的 MOSFET 电路

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427648/bq77915-enquiry-about-circuit-for-mosfet-at-charging-side-and-discharging-side

器件型号:BQ77915

工具与软件:

您好!  

我想问一下充电侧和放电侧的 MOSFET 电路。 感测电阻(2MR)用于确保最大负载为30A。 器件无法正常工作。 因此、我决定放2个 MOSFET、但我不确定哪一个电路更可靠? 电路1或电路2。 请提供建议和说明。 非常感谢。

电路1

备注:在 充电侧和放电侧分别重复整个电路和并联。

电路2

备注:只能并联 MOSFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Po、

    电路2是我会推荐的电路以及大多数设计会做什么。 但是、我还建议为每个 MOSFET 的栅极添加单独的栅极电阻。 该电阻有助于防止并联 FET 之间的寄生振荡。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis Hernandez Salomon:

    感谢您的建议。 对于充电侧(绿色圆圈)、 复制侧(红色圆圈)是需要 添加 额外的齐纳二极管(Z1)、还是只需要栅极电阻器、栅极电阻器不需要更改正确的值?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Po、

    一个齐纳二极管就可以了! 对于各个栅极电阻器、我建议使用10 Ω 或20 Ω 等值。  

    此致、

    Luis Hernandez Salomon