This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2973:原电池设计

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427002/bq2973-design-for-primary-battery

器件型号:BQ2973

工具与软件:

您好、先生、

我正在使用 BQ29733进行电池保护设计。

目标是防止一次侧电池钝化、因此我们需要包含一个并联 HLC (混合层电容器)。

在我们的场景中、用户可以移除电池、但 HLC 仍嵌入在 DUT 中。

使用 BQ29733是为了防止 HLC 在取下电池时为系统供电。

我已附上原理图、并观察到 BATT+电压(主电池)与 HLC (BATT-3.6V)保持相同的水平、即使在电池被取出后、也能保持系统处于活动状态、直到电压降至2.8V。

这符合您的预期吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果将 R208更改为 BATT+、情况相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    我想听起来是对的。 一旦达到2.8V、器件将进入 CUV 模式、这将禁用 DSG MOSFET。  

    在此之前、该器件将继续正常运行。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis

    感谢您的答复。

    我知道 DUT 将使用我的原始原理图进入 CUV 模式、但我对将 R208更改为 BATT+感到困惑。

    如果电池被移除但电压没有下降、则 BATT+应该为0V。 您是否还可以检查此场景?

    此外、对于如何修改原理图(包括元件更改)以实现在拆卸电池时切断 HLC 的目标、您有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、您好!

    这可能来自 C252电容器的电容、即使在电池被移除后它也会保留一些电荷。 我们的器件功耗非常低、因此可能需要一段时间才能放电到足够低的水平。 这将是我的第一个想法。  

    也许您有一个外部电路、该电路可以在移除电池后下拉引脚。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon