This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:IC 器件差异识别

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428057/bq25155-ic-part-difference-identification

器件型号:BQ25155
Thread 中讨论的其他器件:BQ25150

工具与软件:

尊敬的 BCP 团队:

我的客户对 BQ25150和 BQ25155都很感兴趣。

我们在下面的 e2e 主题中突出显示了与数据表中捕获的差异。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1001707/bq25150-differences-between-bq25150-bq25155-and-bq25157/3701892?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25150%2525252520BQ25155#3701892

但是、客户和我已经注意到还有其他差异、例如退出运输模式取决于 不同的 tWAKE 时间。

BQ25155 -"当 MR 引脚保持低电平至少时、器件将退出运输模式 tWAKE1 " (限值为125ms 或500ms)
BQ25150 -"当 MR 引脚保持低电平至少时、器件将退出运输模式 tWAKE2 " (限值为1秒或2秒)

未包括在比较表中。

在原型设计过程中、他们需要了解是否存在其他不可配置的差异、这些差异未包含在提供的比较表中。 您是否有关于此系列的详细比较表、如果是、您能否提供?

如果这应该脱机、请给我发一封电子邮件。

谢谢!

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    至阐明了 tWAKE1和 tWAKE2是比较表中的运输模式唤醒计时器。

    除了 表中指出的差异外 、还有一些其他差异:

    - BQ25155具有 PMID 电压调节功能,而 BQ25150没有。

    - BQ25155适用100,105和110C 的热调节

    此致、

    Juan Ospina