This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4128-Q1:使能引脚输入电平

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4128-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428146/lm4128-q1-enable-pin-input-level

器件型号:LM4128-Q1

工具与软件:

你好,专业人士

     当我使用 LM4128-Q1时、如下所示、使能引脚输入电平的 IO 功率与 VIN 电压相同、或者任何输入电平都可以。

在数据表中、我看不到与上升的使能阈值电平的关系。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenjun:

    是的、建议使用与 VIN 电压相同的 EN 电压。 您还可以拥有单独的电源轨电压、只要它不超过 VIN 电压、且在启用状态下至少为 VIN 的65%、在禁用状态下至少为 VIN 的35%。 您突出显示的 EC 表值是 VIN 电压百分比。

    谢谢!
    约书亚