This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282-Q1:UCC27282-Q1:

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427479/ucc27282-q1-ucc27282-q1

器件型号:UCC27282-Q1

工具与软件:

我们建议将二极管平均电流限制在80mA 以下。  

根据您的想法、二极管的平均电流应小于80mA。 好的、但是该二极管的最大峰值电流是多少。 如果我们在15V Vdd 下使用此驱动器、开关频率为100kHz。 如果此开关频率为20 kHz、 请提供解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什、您好!

    我们没有最大峰值电流的规格。 但是、在开关应用中、平均电流是重要的规格。 通过将开关频率与所驱动器件的总栅极电荷相乘、可以得出平均电流、并且应保持在80mA 以下。

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubas:

    现在您没有任何最大峰值电流规格。 但是、您应该提供峰值电流、因为我们通过该二极管为自举电容器充电、并且除了二极管的动态电阻外、两者之间没有电阻。 因此您应该提供峰值电流。 我们需要这个参数。 其他制造商也提供此电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳雷什、您好!

    我刚刚知道您的 FAE Vikas Chola 通过电子邮件正在与我的同事处理这个问题。 如有任何更新、请联系 Vikas。

    我将关闭此 E2E 主题、因为我们已通过电子邮件处理该问题。

    谢谢!
    Rubas