This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:我的笔记本电脑无法检测到 EV2400器件。

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427989/ev2400-my-laptop-cannot-detect-the-ev2400-device

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件:BQEVSW

工具与软件:

我的笔记本电脑操作系统是 Windows 11。

首先、我   从 EV2400页面上下载了支持组件、以使特定 TI 软件(bqEVSW)能够与 EV2400配合使用、然后我将 EV2400连接到笔记本电脑。 它无法检测到。 3个 LED 仍然亮起。 我尝试连接另一台使用 Ubuntu 的笔记本电脑、它可以找到。

您是否有适用于此设备的 USB 驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    EV2400应被识别为 HID 器件。 我建议在基于 windows 的计算机上尝试此方法。 除了 TI.com 上提供的驱动程序之外、我们还不提供任何其他 EV2400驱动程序。  

    此致、  

    Robert。