This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:具有温度监测功能的类似替代器件

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ27427, BQ27Z746, BQ27Z558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427012/bq27441-g1-similar-alternative-part-with-temperature-monitoring

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:BQ27427BQ27Z746BQ27Z558、BQ27426

工具与软件:

大家好!

目前正在尝试在设计中添加电量监测计、以实现准确的电池运行状况监测。 我已经使用 BQ27441开始一些开发工作、但我更喜欢 使用热敏电阻支持外部温度监测的器件、但我希望它的开发/设置相当简单、并希望可以相当快速地进行一些评估工作。 有人可以为此推荐一款好器件吗?  

非常感谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、  

    我建议查看 BQ27427、BQ27426、BQ27z558或 BQ27z746。 它们都具有不同的功能、但这些是我会在该应用中查看的主要单节电池电量监测计。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢这位 Robert。 关于我们为什么要查看另一个电量监测计、我还有另一个疑问。 我们最初希望结合使用 BQ27441、并使用一个记录电池温度的微控制器、但当我们关闭微控制器或将其置于睡眠模式时、这个温度不会再传送到芯片、因此我们考虑在此期间使用芯片的内部温度(该温度位于 PCB 本身稍微远离电池的位置)。 我们担心电池的运行状况不准确、但在这段时间内、尤其是在冷却下来时。 您能否就此问题提供您的看法? 仅具有一个集成外部热敏电阻温度监测的电量监测计是否会更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!  

    我建议使用具有外部热敏电阻连接的电量计、因为这样可以使电量计获得电池(而不是 PCB 板)的温度测量值。 我们的电量监测计使用并监测温度、并在电量监测算法中使用该值。  

    此致、  

    Robert。