This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS84250:布局审查

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS84250, TPS84259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429548/tps84250-layout-review

器件型号:TPS84250
主题中讨论的其他器件: TPS84259

工具与软件:

你好。

它包含4个 TPS84250和4个 TPS84259。

四个 TPS84250输出被设定为+11.5V、这是因为我在 VOUT 和 VADJ (即引脚36)之间连接了一个133K 0.1%电阻器。

四个 TPS84259输出设置为-11.5V、因为我在 VOUT 和 VADJ (即引脚36)之间连接了一个133K 0.1%的电阻器。

对于所有情况、输入电压都是+24V、并且每个芯片的输入端都有一个+24V 的肖特基二极管。

我首先创建这个主题、是为了检查 TPS84250的布局。 有 四个电源在使用它、我一次对它进行了布局、我想进行验证、然后我会为其他三个进行一个复制。

仅考虑铜层、PCB 的简化堆栈如下:

L1:顶部
L2:接地平面
L3:电源平面。 多个+11.5V 平面
L4:电源平面。 多个-11.5V 平面
L5:接地平面
L6:信号+接地
L7:接地平面
L8:底部

下面是我的布局图片。 下面未显示 L6是如何实现的、但在芯片区域的 L6中会有一个接地填充、类似于 L8底部、但放大了。

全视图:

L1、顶部:

L2、L5和 L7、接地平面:

L8、底部:

数据表的第23页中显示了以下图片、为了匹配布局的方向、我将其旋转了180度。

上面的图片似乎没有考虑下面图片中的孔(如数据表第34页所示)、该孔位于 PH 和 VOUT 的内部焊盘上方、这就是我的接地平面有更多开口的原因。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    布局看起来很好、您很好地遵循了所有布局指南。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Rahil。