This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A88:查看如何使用 TPS7A8801 (2通道 LDO reg)通过5V USB 实现低噪声3V3和18V 电源

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429178/tps7a88-looking-at-using-tps7a8801-2-channel-ldo-reg-for-low-noise-3v3-and-18v-supply-from-5v-usb

器件型号:TPS7A88

工具与软件:

我正在考虑使用 TPS7A8801RTJT (2通道 LDO reg)通过+5V USB 实现低噪声+3V3和+1V8电源

我的想法是将生成的3V3从通道1的输出馈送到通道2的输入、以降低电压

将+5V 降至+1V8 到+3V3 ->+18V、主要是为了减少发热。

两个通道的功率预算均低于200mA  

该数据表表明每个 LDO 都是完全独立的。

除了潜在的电源时序问题,我可能有启动上的器件它的供电,它有一个原因为什么这是一个坏主意?

选择此器件的主要原因是节省空间和低噪声。 但也许有更好的 TI 选项?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    根据数据表的第7.3.1节、"如果需要、可将一个通道的输出连接到另一通道的输入、从而级联 LDO 以实现更高的 PSRR。"

    因此是的、将3V3从 OUT1连接到 IN2是完全可以接受的。