This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145-Q1:LM5145-Q1原理图审阅

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5145-Q1, LM5145
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428801/lm5145-q1-lm5145-q1-schematics-review

器件型号:LM5145-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LM5145

工具与软件:

嗨、团队:

如果您可以查看我们的 LM5145-Q1原理图、请告诉我。 我将提供原理图邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayanthi、

    您可以在此处附上原理图。 此外、还可填写快速入门计算器、帮助查看元件选择、补偿和功率损耗。

    https://www.ti.com/tool/LM5145DESIGN-CALC

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    请查看 LM5145原理图的附件。 请查看原理图、如果需要更改、请告诉我。

    请在下面粘贴我们的要求:

    8V 至65V 输入电源
    额定电源电压:24V  
    输出电压:12V
    持续负载电流:20A
    峰值负载电流:25A

    e2e.ti.com/.../12V-convertion.pdf

    谢谢!
    Jayanthi.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在快速启动文件上发送,因为它是审查所需要的。