This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:化学编程、错误代码1709

Guru**** 2525510 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428928/bq35100-chemistry-programming-error-code-1709

器件型号:BQ35100
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的专家:

我正在尝试将电池的化学成分配置编程为 BQ35100 (制造:SAFT、容量:13000mA 境内)。 我使用的是 BQ studio 最新版本1.3.127、化学版本:1099。 但是在选择我的电池配置文件(电池配置文件 ID:0659)并点击"Program Selected Chemistry"后、我收到一个错误、代码为1709 (化学成分编程失败)。 化学特征与固件计算出的特征不匹配)。  

我还将 Chemistry 版本更新为最新版本、即1121、但仍然存在相同的错误。  

当尝试加载另一个电池的化学 ID (配置文件 ID:0648)时、成功对其进行了编程。  

请建议如何继续对我所需的化学 ID 进行编程:0659。

此致、  

Joselito Go
德州仪器(TI)客户支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joselito、

    要求客户在对 ChemID 0659进行编程后检查何时、返回寄存器屏幕并发送"CHEM_ID"命令以查看结果。 BQStudio 可能正在抛出错误代码、但 ChemID 已成功进行编程。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    否、它会在发出"CHEM_ID"命令时显示最后一次成功编程的化合物 ID。 正如我提到过的、我可以对 ChemID 0648进行编程、但在我尝试对所需的 ChemID 0659进行编程时、我会得到错误代码1709。 现在、如果我发出 CHEM_ID 命令、它会回复 ChemID 0648 (最后一次成功编程)。 我需要有关如何编程所需化学 ID 0659的更多帮助。

    此致、

    Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josel、您好!

    我将继续此主题中的对话: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429259/bq35100-chemistry-programming-failed-error-code-1709

    此致、

    Adrian