This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:典型 VIN 引脚阻抗值

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428455/lm5164-typical-vin-pin-impedance-value

器件型号:LM5164

工具与软件:

嗨、团队:

 我们 在许多电路板上都采用了 LM5164芯片 、我们对此非常满意。

我注意到 VIN 引脚(以 GND 引脚为基准)的阻抗通常约为9MΩ Ω。

在芯片未安装在电路板上的情况下进行测量。

然而、在某些情况下、VIN 引脚的阻抗远低于通常情况(甚至达到293kΩ)。

我想询问是否有典型的 VIN 引脚阻抗值可用作基准。

另外、我想问一些芯片的阻抗偏差是否应该被视为浪费、或者是否正常。

此致、

Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sefano、您好!

    我不会严重依赖此测量值。  只要没有短路、我就认为器件很好。

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    感谢您的答复。
    我想知道您是否仍然可以为我提供 VIN 引脚的最小和最大阻抗值、以便我可以设置汇编器进行的 ICT (电路内测试)控制中的限值。
    我感到担忧的另一个原因是、过去其他芯片(德州以外的品牌和型号)的引脚间阻抗测量有偏差的元件在经过几个月的活动后就给客户带来了问题。

    再次感谢、
    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

    您是否测量电路中的 VIN 引脚?

    谢谢、David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    我们测量也连接 VIN 引脚的网络上存在的等效阻抗。
    未安装芯片时的网络阻抗为92kΩ。
    通常情况下、已安装芯片的网络阻抗(VIN 引脚约为9MΩ Ω)为91kΩ(它是电路阻抗与引脚阻抗并联)。
    如果 VIN 引脚的阻抗低于常规水平(例如293kΩ)、则会导致控制装置所见的等效电阻值显著下降。 这会从典型的91kΩ 变为70kΩ、导致 ICT 控制失败(在更高的阈值上校准)。
    出于这个原因、我想问一下引脚阻抗变化这么大是正常现象还是异常现象。

    要在板上安装芯片的情况下测量 VIN 引脚的阻抗、升高引脚使其与板的其余部分断开、并在引脚上进行测量(以 GND 引脚为测量值)。

    谢谢、Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano、您好!

    抱歉、我不清楚器件在电路中、也就是说、您是否 将输入电容器和外部元件并联安装到了 VIN 引脚与 GND 之间。

    谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

     如果我没有很好地解释自己的话、我会很抱歉。

    芯片安装在电路中。

    在 VIN 输入引脚上连接了电容器和一个100k 电阻器。

    此外、还有 R7和 R8会影响等效电阻。

    我附上图表。

    谢谢

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Stefano ,正如我认为,你可以可靠地测量电路中的阻抗作为电容器的荷电状态等所有将影响读数。   

    我会说>10万你是好的。

    但是、同样、这不是您可以在电路中执行的完全测试。  只要不是短于10k、您应该可以。

    David。