This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:通过 TPS25751对 BQ25792进行编程

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25798, TPS25751EVM, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428417/tps25751-programming-bq25792-through-tps25751

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件: BQ25792BQ25798、、 TPS25750

工具与软件:

您好!  

是否可以  从 uController 通过 I2C 对 BQ25792至 TPS25751进行编程? 由于此芯片由 TPS25751 (主器件)控制、因此难以从 uController 直接访问 BQ。

或者我们是否必须接受 BQ 器件中的默认设置?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Schroedinger:  

    TPS25751具有与 BQ25798的集成 I2C 控制功能。 您可以通过此处链接的 USBCPD 应用程序自定义工具轻松设置配置: https://dev.ti.com/gallery/search/usbcpd 

    在该工具的调查问卷页面上、我们将询问几个基本问题来配置 BQ25798设置、包括充电电压和电流:  

    有关所配置的特定寄存器的详细信息、请参阅《TPS25751EVM 用户指南》(从第26页开始、第4.2.2节"使用 BQ25792/8EVM 进行设置 ts "):https://www.ti.com/lit/ug/slvucp9a/slvucp9a.pdf?BQ=1729615152658&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS25751 

    如果还有其他问题或疑虑、请告诉我!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:  

    我的问题可能不够精确。 我的问题是、我是否可以访问 BQ25792中的某个寄存器(例如  17h REG17_NTC_Control_0)(数据表 BQ25792、第53页)、以便通过 TPS25751调整 UC 中 BQ 的温度行为。   

    上述通过 GUI 进行的所有其他标准编程已经非常完美。  

    我还知道必须实施 I2C 开关、但 我要避免这种开关、以便从 uC 直接访问 BQ。 因为 I2C 网络中不可能有多个主器件。  

    此致

    Karl Schroedinger  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Schroedinger:

    感谢您的澄清、是的、可以从 EC->TPS25751->BQ25798执行 I2C 直通。 EC 可以利用4CC 命令"I2Cw"(I2C 写入)和"I2Cr"(I2C 读取)来指示 TPS25751向 BQ25798发送 I2C 写入/读取命令。  

    以下是使用 TPS25750和 BQ25792与上一代器件进行 I2Cw 和 I2Cr 设置的一些示例、TPS25751和 BQ25798设置仍然相同:

    I2Cw 示例: e2e.ti.com/.../1805.I2Cw_5F00_Configuring_5F00_BQ25792_5F00_IINDPM_5F00_Register_5F00_Example.txt

    I2Cr 示例: e2e.ti.com/.../0882.I2Cr_5F00_Configuring_5F00_BQ25792_5F00_IINDPM_5F00_Register_5F00_Example.txt

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我想我已经理解了。

    从 哪个文档是表格(5.5...)  你的答案是什么? 我在数据表中没有找到这一数字。

    Karl