This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:快速入门组件计算器的密码

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1428101/lm5118-password-for-the-quick-start-component-calculator

器件型号:LM5118

工具与软件:

尊敬的 E2E:

是否可以为 LM5118 (snvu065a)获取非密码保护版本的快速入门组件计算器?

我很好奇 Excel 数据表是如何计算一些公式的、因为数据表并不总是很清楚。


此致、
Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    很抱歉、我们无法提供无保护的计算器版本。

    如果您告诉我哪些方程式不清楚、我可以分享更多详细信息。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefan、

    我很遗憾您无法提供无保护版本。

    我感兴趣的公式是最小自举电容计算。  


    更进一步、公式39 (DCGain_mod)指定一个 R_s 但我似乎找不到这个变量的定义。  

    我希望您可以帮助澄清这一点。

    此致、
    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soren、您好!

    我们来看看:

    1.

    计算得出的电压降小于5%

    = [高侧 MOSFET Qg 在 Vcc=10V (NC)]/5%* VGS 时    )

    2.

    Rs 是检测电阻值(也使用 R_sense)

    此致、

     Stefan