This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:LM3478MMX-NOPB+TPS23861PWR

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424357/lm3478-lm3478mmx-nopb-tps23861pwr

器件型号:LM3478
Thread 中讨论的其他器件: TPS23861

工具与软件:

我们使用 LM3478MMX-NOPB 将 DC12V 升压至 DC58V、为 TPS23861PWR 供电并实现 POE PSE 功能。 现在、电路无法正常工作。
1、在启动过程中,DC12V 会被严重下拉,导致机器重启;
2、用外部电源连接 VDD58V_PSE 再连接 TPS23861PWR 电源、POE PD 端无法正常工作。
我可以问是什么原因造成的吗? 原理图的设计有什么问题吗?

e2e.ti.com/.../POE_5F00_PSE_2D00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiang:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    遗憾的是、我只熟悉 LM3478器件问题、无法评论 TPS23861器件。 (这是另一个产品线、因此需要创建一个新的 e2e 螺纹)

    第一步是查明问题是否来自 LM3478或 TPS23861器件。
    您在2中提到过、您曾尝试使用外部58V 电源为 TPS23861器件加电、但它无法正常工作。 这表明此器件电路有问题。

    您知道应用的负载要求吗?
    知道输出功率后可以查看原理图的 LM3478部分、查看是否有问题。
    结构本身看起来不错、但如果12V 输入下降、可能是58V 电源轨的输出电流要求过高引起的。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,尼克拉斯:

    我们断开了 LM3478和 TPS23861的连接、并分别测试了 LM3478升压电路和 TPS23861 POE 电路。 测试结果如下
    1. LM3478测试 NG;
    2. TPS23861 POE 电路测试正常: TPS23861的输入功率采用稳压直流输出58V 测试,功能和指标测试符合预期;
    根据上述测试、LM3478直流/直流升压输出异常。

    此致、

    Jiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiang:

    感谢提供这些测试结果。
    您刚才提到 TPS23861输入电源采用了稳压直流电源输出。 您能告诉我预期的峰值功率要求吗? 这将有助于我回顾 LM3478电路。

    谢谢、此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     嗨,尼克拉斯:

    感谢您快速回复。

    您能告诉我预期的峰值功率要求吗?

    IEEE 802.3at 的平均输出功率最大为30W、

    也就是说、LM3478的输入和输出参数如下
    1.输入电压12V
    输出电压为58V、平均电流为517.2mA

    此致、

    Jiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jiang:

    感谢您提供信息。
    这可能与稳定性问题有关。
    我检查了补偿、它显示出相当低的相位裕度。
    我建议将 C806降低至~200pF、以提高环路补偿的稳定性。

    更重要的一点是斜率补偿。
    当这种设计以50%以上的占空比进行切换时、可以实现次谐波振荡。
    我建议在 ISEN 引脚上放置一个斜率补偿以避免振荡。
    您的原理图中没有放置电阻器的空间、但为了进行测试、可以为此使用滤波器电阻器 R910。
    斜坡补偿的理想起始值为1k Ω。

    您是否可以执行开关节点电压的波形测量? 如果开关稳定或振荡、您会在这里切换。

    此致、
    Niklas