This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157EVM-BST:变压器规格(Coilcraft ZB1324-AL)

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5157-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427189/lm5157evm-bst-transformer-specifications-coilcraft-zb1324-al

器件型号:LM5157EVM-BST
主题中讨论的其他器件:LM5157-Q1

工具与软件:

我无法在 Coilcraft 主页上看到此 EVM 中使用的变压器 ZB1324-AL 的产品。 此定制产品是否仅对 TI 关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    感谢您的咨询。

    我似乎这是定制的变压器。 您可以参考器件型号与 Coilcraft 联系、或找到类似的变压器。
    EVM 用户指南中提供了相关规格。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、昨天我向 Coilcraft 发送了有关 ZB1324-AL 的问题邮件、等待他们的回复。  我无法理解 ZB1324-AL 的高度、即使我可以假设 EVM 的 PCB 尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moritz

    我还在等 Coilcraft 的回答、好像他们无法回答我、因为  ZB1324-AL 是 TI 的闭路定制产品。  

    如果阅读用户指南 LM5157-Q1反激式转换器评估模块 snvu770.pdf (封装参考)的第15页、您能否说明这些数字(如 x-y-z)的含义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    我不认为此变压器仅为 TI 关闭。

    数字是变压器的尺寸、单位为 mm。

    此致

    Moritz