This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:高精度模拟负载的输出去耦电容

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429123/lm27762-output-decoupling-caps-for-precision-analog-loads

器件型号:LM27762

工具与软件:

您好!

我正在使用 LM27762为精密模拟电路提供+/- 2.75V 电压。 我想决定下游模拟 IC 的去耦电容是差分电容(介于+/-2.75V 之间)还是共模电容(每个轨到 GND)。

"构建和测试"是理想的、但要猜测这是一吨额外的电容器。  

根据电荷泵架构、LM27762的输出纹波是差模还是共模纹波? (如果 VOUT +正向升高、VOUT -也会变为正、还是会向相反方向升高?)

您是否有关于其他精密模拟应用的建议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

    LM27762的输出轨以 IC GND 引脚为基准。 ve 和-ve 轨相互独立(包括电源轨上的纹波)。  

    您应为每个电源轨设置以 GND 为基准的下游去耦电容器。 每个电源轨上的任何纹波/噪声都需要流回 IC GND 引脚。  

    此致、

    Varun