请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS923652 工具与软件:
使用 TPS923652构建升压架构 LED 驱动器。 当 LED 端子短路时、是否似乎没有保护功能? 只会拉低 FAULT 引脚? (VIN = 24V 直流、Iout = 0.7A@39~42V (LED 电压)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的客户:
这是一个 与此主题重复的帖子-TPS923652:TPS923652 (BOOST)短路保护功能-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛。
我将关闭该主题。 让我们在另一个线程中继续讨论。 谢谢。
此致、
Steven