This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:Ucc28070a

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1426901/ucc28070a-ucc28070a

器件型号:UCC28070A

工具与软件:

您好!

我们将此控制器用于通用输入为85Vac 到265Vac 的 PFC。

PFC 的标称功率为2250W。


当我们将转换器连接到230V 交流电压时、然后将负载加载到2000W、并尝试通过增加功率需求来找到功率限制、这时输出电压首次开始降低约2240W。

当我们移除负载(瞬态从2000 W 到0或 瞬态从2000 W 到500 W ),当我们再次施加负载( 2000 W ),当我们现在尝试找到功率限制时,转换器开始降低输出电压约1850W。

 当我们将负载从2000W 移除至0W 时、请将测得的电压以黄色附加到 Vinac 上

以及将负载从2000W 更改为500W 时

在移除负载后、控制器似乎在内存中保留了错误的 KVFF 值。

当我们 改变负载时、我们可在 vinac 上观察一些瞬态、但在几毫秒后、电压已恢复到正确的值。

为什么转换器 保留在存储器中、错误的 kvff 值?

你有解释,或建议,以解决这个问题?

 非常感谢、  

Gregory  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、  

    当您突然将负载从2000W 移除到0W 或移除到500W 时、电压环路的低带宽无法立即更改 VAO 电压电平。  实际上、在您的设计中、VAO 似乎在几个交流线路周期内缓慢降低、然后稳定到适用于低负载的正确电平。

    在空载阶跃时、输出电流立即降低、但输入电流继续保持在2000W 水平、因为 VAO 尚未降低。
    在负载低得多但输入仍为2kW 的情况下、输出电压会增加到 OVP 阈值、开关会停止。  
    恒压电压在0A 负载下非常缓慢地下降。  在500W 负载下、Vbulk 在大约12ms 内降至低于 OVP、开关恢复。

    Vao 仍然没有稳定到新的更低功率级别、所以过多的输入功率会生成另一个 OVP。  对于500W 负载、OVP 发生4次、此时 VAO 电平足够低、可将 VOUT (VBUS)调节为500W。

    对于较大的卸载步长、OVP 几乎是不可避免的。  但是、可以通过增加 VAO 的带宽来减少 OVP 的数量。  检查 VAO 补偿值、确保带宽不会太低(如3Hz 或类似)。  8~10Hz 交叉频率可以更快地做出反应、并且仍然提供低 THDi。

    对于 VINAC 信号、它会检测二极管桥式整流器(或单独的整流器)之后的电压。  对于高负载情况、电桥之前的 EMI 滤波器中会有大电流。  
    在空载阶跃中、差模电感中捕获的高电流继续对电桥后的电压进行峰值充电、直到被输出电压钳位。   

    由于 OVP 已经停止开关、因此 VINAC 由于其自身的分压器电阻而缓慢下降。 峰值充电可能已将 VINAC 电平设置为最高 kVFF 电平、但正确的电平将由 VINAC 信号在下一次 VINAC 过零后的峰值复位。  
    Vao 变化太慢、以至于 VINAC 峰值电平几乎不会在输入功率中产生任何差异。  

    我建议评估 VAO 补偿、并查看是否可以在不显著降低 THDi 的情况下增加交叉频率。  

    此致、
    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Ulrich