This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810-Q1:TPS22810-Q1

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1424111/tps22810-q1-tps22810-q1

器件型号:TPS22810-Q1

工具与软件:

你好。

它会起作用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mykhaylo:

    是的、这应该可以正常工作。 您是否面临或看到任何具体问题。 我唯一的反馈将是请根据您的负载浪涌电流或所需的转换率设置 CT。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有这样的想法、那么我有一款现成的器件。 要使其工作、我需要将其连接到5V 的电源(最小值为1.2A)... 所以我不关心启动电流吗? 并且只关注开关速度。 我有 3个问题

    1) 1) CT 电容器容量470pF? 如果容量小于470pF、我没有看到任何变化...

    2) 2) QOD 直接连接 VOUT?

    3) CL 电容器、如果我把它放在那里、它就会移除电压跃入负极的部分。 0.33u 是正常的、还是可以更小? 或者它不重要、您能否放置它?

    失调电压

    分频器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mykhaylo:

    1.查看数据表中的第8.3.4节、了解 CT 值与上升时间的公式和表格。

    2.可以、可以将 QOD 引脚短接到 Vout

    3.保留一些输出电容,以稳定电压轨。 根据应用和用例、它是可选的、但强烈建议您使用。

    此致、
    Arush