This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82903:关于 VSET 模式下 TPSM82903SISR 的输出电压范围和调节

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1429215/tpsm82903-about-the-output-voltage-range-and-regulation-of-tpsm82903sisr-in-vset-mode

器件型号:TPSM82903

工具与软件:

你(们)好

我一直在查看 TPSM82903SISR 的数据表、并对 VSET 模式下的输出电压范围有疑问。
您能否告诉我输出电压调节是否已包含输出电压纹波和负载电流?

TPSM82903采用 MicroSiPTM 封装且具有集成电感器的3A、3V 至17V、高效率、低 IQ 降压转换器模块数据表(修订版 B)

谢谢、此致
Chunli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chunli:

    您可以将此规格视为内部基准电压的精度。 所以它不包括 输出电压纹波和负载电流 因数。

    谢谢!

    Colin