This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220EVM-120:TLV61220EVM-120升压转换器:当由镍氢电池供电时器件重新启动

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61099, TLV61220EVM-120, TPS61299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1427680/tlv61220evm-120-tlv61220evm-120-boost-converter-device-restarts-when-powered-by-nimh-batteries

器件型号:TLV61220EVM-120
主题中讨论的其他器件: TPS61299、TPS61099

工具与软件:

尊敬的 团队:

我最近为了一个项目购买了 TLV61220EVM-120升压转换器模块、在这个项目中、我使用2节镍氢 AAA 900mA 电池作为电源、将电压升高到3.3V。 我的器件消耗的电流约为60mA。

将模块与电池连接后、升压转换器会提供相应的3.3V 电压、但我的器件会不断重新启动。 但是、当我在升压模块使用直接由直流电源供电的1.5V 电源来复制相同设置时、该器件可以正常工作。

我认为这个问题与镍氢电池的电流处理或行为无关、因为我已在使用相同电池的另一个升压转换器(不是 TI 提供的)上测试了相同的设置、并且我的器件可以正常工作。 使用这种电池设置时、模块本身或其性能是否存在问题?

欢迎提供任何指导或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avinash:

    很抱歉、我今天会查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avinash:

    触发电流限制的事件。 我相信你应该选择具有更大电流限制的器件,如 TPS61099或 TPS61299。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhong:  

    感谢您的答复。 但我不明白为什么当我把电源连接到升压转换器外部后它工作正常。 升压转换器只会对镍氢电池表现出错误行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它触发了电流限制、那么它也不应与镍氢电池以外的其他电源配合使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avinash:

    您能否分享一些波形、如 Vin、SW、Vout 和电感器电流?